This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:即时校准索引函数

Guru**** 2587105 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1499170/lmx2820-instant-calibration-indexing-function

器件型号:LMX2820

工具/软件:

你好

我们在定制设计中使用 LMX2820、使用 FPGA 来处理 LMX2820的编程。

由于我们有相当严格的锁定时间要求、因此我们必须使用即时校准。

以下是我们针对 InstCal 遵循的过程:

初始化寄存器设置
设置 DBLBUF_PLL_EN、DBLBUF_CHDIV_EN、DBLBUF_OUTBUF_EN、DBLBUF_OUTMUX_EN = 1
设置 DBLR_CAL_EN = 0;INSTCAL_SKIP_ACAL = 0
3.如果需要 VCO 倍频器、请设置 INSTCAL_DBLR_EN = 1、否则将此位设置为0
设置 INSTCAL_DLY = T x fosc (以 MHz 为单位)/ 2^CAL_CLK_DIV、其中 T = 2.5 x CBIASVCO / 0.47µF。 CBIASVCO 是引脚3处的旁路电容器
5.将其他寄存器配置为在没有任何校准辅助的情况下锁定到5.65GHz
6.设置 INSTCAL_PLL_NUM = 2^32 x (PLL_NUM / PLL_DEN)
编程
7. VCC 上电 LMX2820
8.对所有寄存器进行编程、LMX2820应锁定到5.65GHz
InstCal 校准
9.对 INSTCAL_EN = 1进行编程

10.编程 R0 (FCAL = 1)、校准将开始
11、等待100毫秒
12.编程 R0 (FCAL = 0)以完成校准
13.如果 LD 引脚未变为高电平、则编程 RESET = 1以复位 LMX2820。 LMX2820复位后、重复步骤8至12
更改 VCO 频率
14.对 INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM 和 PLL_DEN 进行编程(如果其值发生变化)
15、对 R0进行编程(FCAL = 0)以更改 VCO 频率

我们在某些频率不锁定时遇到了一些问题、建议添加步骤9.5 (运行索引例程)。

9.5索引例程
1.编程 R106[10]= 1 (0X6A 0400)
2.编程 R107[5:0]= 0 (0x6B 0000)
3.编程 R108 = 0 (0x6C 0000)
4.编程 R109=0 (0x6D 0000)
5.编程 R106[9:0]= 514 (0x6A 0602)
6.编程 R106[11]= 1 (0x6A 0E02)
7.编程 R106[11]= 0 (0x6A 0602)
8.对 R106[9:0]= 515至519重复步骤5至7
9.编程 R106[10]= 0 (0x6A 0000)

我们尚未尝试此操作、因为打开密封模块需要一些时间、但与此同时、由于上述寄存器在寄存器映射中标记为保留、我想了解运行索引例程时发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carl:

    执行 InstCal 校准后、数据将存储在芯片中的特定位置。 芯片中有7个 VCO 内核、因此有6个 VCO 重叠区域。 这些区域的校准数据存储在不同的存储位置。 索引例程用于重置这个特殊的存储位置以确保信号完整性。 如果您不运行索引例程、您仍然可以将其锁定、但当应用频率落在重叠区域时、可能会获得更长的锁定时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel

    感谢您的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、步骤9使 R106位于0x6A 0207、而不是0x6A 0000。  这很重要吗?  或者您(Noel)是指 R106[10:0]= 0吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    当 R106[10]= 0时、该地址中的其他位值不用考虑。  

    第9步应为:

    对 R106[10]= 0 (0x6A 0207)进行编程、以匹配步骤8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  此外,我感谢你所有的其他有用的帖子在这个芯片上,刚刚通过他们所有. :) 我得到了很好的结果,你在论坛上提出的建议节省了大量的努力。