This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:残留相位噪声

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1503500/lmk1c1102-residual-phase-noise

器件型号:LMK1C1102

工具/软件:

应用手册 SNAA411非常好、但我想知道您使用的 Rohde FSWP 是否具有 B64选项、残余相位噪声。 如果是这样、了解该测量值与 P17上的模型图的比较会很有帮助。 我在10Hz 偏移和100MHz 载波下需要-135。 您是否知道采用74LVC1G 系列栅极的1102是否会降低近端1/f 噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们的 R&S FSWP 没有您所指的 B64选项。 为了找出信号链中缓冲器引起的特定加性相位噪声、我们必须执行 RMS 消减操作。

    我会将此问题转发给逻辑团队以寻求进一步帮助。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们的 R&S FSWP 没有您所指的 B64选项。 为了找出信号链中缓冲器引起的特定加性相位噪声、我们必须执行 RMS 消减操作。

    我会将此问题转发给逻辑团队以寻求进一步帮助。

    谢谢、

    Michael