This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1102:VDD 的绝对最大额定值

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1503357/lmkdb1102-abs-max-rating-of-vdd

器件型号:LMKDB1102

工具/软件:

您好团队:

VDD 的绝对最大额定值为3.63V、建议额定值为3.6V。
绝对最大值和建议额定值之间只有0.03V 的裕度。
裕度真的这么小吗?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科威特圣

    绝对最大值 指定为 VDD + 10%-因此3.3V + 3.3V * 0.1 = 3.63V。 该器件可支持1.8V 和3.3V 的工作电压、因此绝对最大额定电压3.63V 似乎有点保守、裕度可能看起来很小、但必须考虑工作范围的宽度。 在该器件中、电源电压应保持在3.63V 或更低。

    谢谢、

    Michael