This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1504768/lmx2820-lmx2820

器件型号:LMX2820

工具/软件:

工具/软件:

大家好:

我正在使用 LMX2820 PLL、使用120 MHz 正弦波作为输入(输入功率为+5dBm)生成8.5GHz 至10.5GHz 的频率。 生成8.5072GHz 并观察载波附近的杂散以及在 LMX2820EVM 中观察到的相同行为。

下面附加了 IC 和 EVM 的图像

a. LMX2820EVM 板

b. LMX2820 IC

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasika:

    您的 FPD 和 PLL_DEN 设置是什么?

    仅供参考、如果您使用以下配置、则没有杂散。