This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:有源环路滤波器配置和 VCO 使用查询

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1504881/lmx2820-active-loop-filter-configuration-and-vco-usage-inquiry

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他部件:、 OPA847

工具/软件:

您好!

为了最大限度地减小输入和输出之间的相位偏移并降低相位噪声、我设计了 Type-A 有源环路滤波器。 OSCIN 频率将为100 MHz 、输出范围为5GHz 至10.5GHz 。 对于初始评估、我想使用 LMX2820EVM 板。

是否可以像使用无源环路滤波器一样使用 PLL 的内部 VCO? 将环路滤波器输出直接连接到 Vtune。 根据应用手册"使用替代拓扑改善 LMX2820射频合成器相位噪声(修订版 A)"第10页、显示了使用外部 VCO 的有源环路滤波器配置。 评估板似乎未提供将环路滤波器输出连接到 Vtune 的方法。  

此外、您能否为此配置推荐合适的 OP? 我 μs 使用 OPA847、该器件的压摆率为950V/μ s、电压噪声为0.85nV/ √Hz。

提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    EVM 具有支持有源滤波器的配置、有关详细信息、请查看 EVM 用户指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snau246

    可以对内部 VCO 使用有源滤波器、应该注意正确设置电荷泵极性。 内部 VCO 具有负斜率 Vtune。  

    我不熟悉运算放大器的设计、对于这种应用、我知道噪声电压很重要。  

    当内部 VCO 锁定时、VTUNE 约为1.3V。 温度变化将强制 Vtune 改变以保持 VCO 锁定。 Vtune 可能在0.5V 至2V 之间变化。 您的运算放大器需要能够支持此输入和输出电压。