This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582 18nH 设计和放大器;多路复用问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1495288/lmx2582-lmx2582-18nh-design-muxout-issues

器件型号:LMX2582
主题 LMK1C1102中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我们将设计18nH 以获得更高的增益。 如果我们要使用 RFoutAP 来获得单端输出、我是否知道如何解决  未使用的 RFoutAM。

e2e.ti.com/.../RE-Synthesizer_5F00_TI_5F00_LMX2582_2D00_20250401_2D00_1.msg

在这封附加的电子邮件中, 红色标记那里,信道没有被使用,它也没有被使用

  1. 将49.9 Ω 电阻拉至 GND?
  2. 或其他?

请提出建议。 还有、我是否可以知道如何在原理图中链接 MUXout?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个、我是否可以知道一个 TXCO 是否可以支持两个 LMX2582、例如这张照片? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    RFoutA 上的原理图是正确的。 未使用的 RFoutAM 引脚应通过电感器上拉、然后通过50Ω 交流分流器接地。

    如果您没有使用 RFoutB、可以将引脚保持悬空。  

    如果您想读回寄存器、应将 MUXout 连接到处理器。 如果您想知道锁定状态、请将 MUXout 连接到 LED 和/或将 MUXout 连接到处理器。  

    如果 TCXO 输出被削波正弦波、则无法驱动50Ω 负载。 移除 R133并将 R135更改为0Ω。 您可以将 CMOS TCXO 输出共享到两个合成器(如果 TCXO 输出是削波正弦波)、建议使用缓冲器制作两个副本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    感谢您的帮助。 关于"使用缓冲区生成两个副本"、请推荐我们使用 TI 缓冲区部分。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    我们建议使用 LMK1C110x、因为它们是附加抖动极低的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    感谢您的建议。 具有 1:6和1:8 LVCMOS 时钟缓冲器。 请问您是否有1:2  LVCMOS 时钟缓冲器? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    我看到 TI 网络的 LMK1C1102、即1:2  LVCMOS 时钟缓冲器。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    将 LMK1C1102连接到"2582原理图-20250407-1" 请帮助查看。 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil -关于 LMK1C1102 (如果输入为正弦波)、请将 CLKIN 输入偏置到 VCC /2。  

    您可以使用 EVM 作为参考。  

    原理图看起来不错 Thumbsup

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文森特:
    感谢您发送编修。 我附上更新后的原理图。

    但是、有2个问题在上面的原理图中标记为粉红色、仍需要您的帮助。

    问题1:
    请问 Y0和 Y1是否需要遵循 EVM 原理图、例如下面的红色矩形? 还有一个问题、我是否可以知道布线阻抗是50欧姆?

    问题2:
    从 LMX2582数据表的第8页开始、下面提到了相关内容。 我是否可以知道"不使用 RFoutB"是否需要增加50欧姆电阻、然后分别连接到 GND? 或者、就像 Noel 提到的"让引脚悬空"一样? 请提出建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    我可否知道 Y0和 Y1是否需要遵循 EVM 原理图、如以下红色矩形? 还有一个问题、我是否可以知道布线阻抗为50欧姆?

    我建议像 EVM 原理图那样偏置输出并添加去耦电容器。 是的、您可以假设布线阻抗为50欧姆。

    从 LMX2582数据表第8页、它在下面提到。 我是否可以知道"不使用 RFoutB"是否需要增加50欧姆电阻、然后分别连接到 GND? 或者、就像 Noel 提到的"让引脚悬空"一样? 请提供建议。

    您所参考的数据表中的部分说明了驱动差分输出并且只想使用 P 侧或 N 侧时该怎么办。 如果您不使用 RFoutB、则应将引脚悬空以降低功耗。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:
    感谢您的反馈和建议。 下面是更新后的原理图

    请告诉我
    1.这些"偏置输出并添加去耦电容器作为 EVM 原理图"关闭 LMK1C1102或 LMX2582?
    2.可以从5pF 更改为5.1pF、因为实验无法找到5pF?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    1. 这些"偏置输出并添加去耦电容器作为 EVM 原理图"可关闭 LMK1C1102或 LMX2582?

    最好将其放置在接近 LMX2582输入的位置。

    2. 可以从5pF 更改为5.1pF、因为实验无法找到5pF?

    这没关系。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:
    感谢您的确认。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:
    很抱歉打扰你。  
    对于信号"VIH -高电平输入电压"最小值、数据表至少显示1.4V。 从我们的电流原理图(遵循 EVB)来看、它是3.3V *(12K/(12K+12K)=1.65V)、无论它是否 确保所需的开/关功能、它都非常接近1.4V。 请提出建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加讨论面积图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    最小值 VIH 为1.4V、因此1.65V 输入将被视为逻辑高电平。  

    实际上、您不需要复制 EVM 原理图、因此添加了12kΩ 电阻器、以使数字控制引脚与5V 逻辑兼容。  

    如果您的 MCU 为3.3V 逻辑、只需串联一个33Ω 电阻即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    感谢您的反馈。 关于"简单地串联一个33Ω 电阻就足够好了"、我有一点困惑、所以我更新了下面的原理图。 请帮助检查橙色区域是否可纠正。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    不需要12kΩ 分流电阻器。  

    kΩ CE 引脚、上拉电阻应在 k Ω 内、例如10kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    感谢您发送编修。
    整个12K Ω 都是"(请勿 SMT 元件)"、因此不会进行焊接。
    上拉电阻的值更改为10K Ω。
    下面是更新后的原理图。 讨论的全部部分都位于橙色区域。 请帮助检查是否有任何错误。  


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再一个、根据该设计在橙色区域、上拉是可以的。 我是否也可以拉低?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    原理图不错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    感谢您的确认。 谢谢你。