This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:上升、下降时间

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1504102/lsf0204d-rise-fall-time

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件:LSF0204

工具/软件:

关于 LSF0204的开关特性(交流性能):

是什么导致上升/下降时间减慢?

温度或制造差异?

如果是温度、是否有数据显示在室温下没有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     交流性能表中通过制造差异和温度提供的传播延迟数据。 在自然通风条件下的-40°C 至125°C 温度范围内测得。 实际 RC 上升/下降时间更依赖于外部上拉电阻+输出电容。 由于该器件的非缓冲架构、因此使用了负载。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    我说得对。

    谢谢!