This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2EVM:如何使用 GUI 连接到 CDCM6208V2EVM?

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208V2EVM, USB2ANY, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1485478/cdcm6208v2evm-how-to-connect-to-the-cdcm6208v2evm-with-gui

部件号:CDCM6208V2EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYCDCM6208CDCM6208V1

工具/软件:

大家好、我是 Lee。

无法连接到 CDCM6208V2EVM。

我还将 EVM 固件更新为"slac550"。 (您能否向我发送原始的固件文件?)

只有我使用 USB 电缆为 EVM 供电。

我是否需要 JTAG 来连接 EVM?

如果可以、请推荐使用哪些设备连接到 EVM。

此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    请使用 TICS Pro 软件连接 EVM: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    首先,感谢您的善意答复。

    使用 TICS Pro 将 EVM 连接到 PC 需要哪些其他器件? (例如 USBANY、CC 调试器等)

    使用 USB B 型电缆连接时、TICS Pro 似乎无法识别我的 EVM。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    我还想了解 TICS Pro 接口选项中的 TI Hera。

    我的 EVM 板上似乎有14引脚的连接器、

    但 USB2ANY 似乎仅支持10引脚或30引脚。

    我认为我需要一款这样的器件:MSP-FET430UIF、TI Hera、USB2ANY 和 CC 调试器。

    请为我推荐一个。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    CDCM6208 EVM 应与板载 TI-Hera 器件配合使用。 确保所有跳线均按照 EVM 用户指南的图3所示进行配置。 无需外部编程器、因为您是一个板载编程器。

    插入电路板时电路板上的状态 LED 是否亮起?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    这里是我的原始引脚设置。

    我尝试更改图3、但 TICS Pro 找不到 EVM。

    EVM 通电时只有2个 LED 闪烁。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    根据 EVM 用户指南、对于 I2C 连接、PIN3接头应连接到 GND 而不是 VDD。 您可以切换 PIN3收割台的位置吗?

    将电路板连接到 PC 时、TICS Pro 是否识别电路板?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    没问题。 我还更改了 SW2。

    并且 TICS 未找到 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    我明天将参加实验、可以展示板上的跳线设置以及如何连接 TICS Pro。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    谢谢,我会等你的:)

    然后可以给我发送一个原始的 F/W 文件吗?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    这是我在 CDCM6208V1板(同一板、唯一的区别是 CDCM6208 IC)上的跳线配置、我能够使用 SPI 和 TICS Pro 与该板通信、并查看正确的输出时钟:

    有几件事需要检查:

    1. 在 TICS Pro 运行所在的目录中、 TIHera_CDCM6208.dll 必须位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro 中。 我在这里包括了一份副本:
      e2e.ti.com/.../TIHera_5F00_CDCM6208.dll
    2. 德州仪器(TI)时钟 EVM 电路板应存在于器件管理器中的"Universal Serial Bus Controllers:

      当您打开属性、然后进入驱动程序>驱动程序详细信息时、您应该会看到以下文件

      它应该由 CDCM6208独立 GUI 安装(您拥有该 GUI、但将来的用户可以使用  SCAC134)  或从  SLAC550获取。

    请让我知道这是否对你有用,或者这是否仍然是一个问题。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    我发现 EVM 中的所有引脚和跳线都与您的引脚相同。

    我的 EVM 未显示在设备管理器中...

    并且 TICS Pro 目录中有一个 DLL 文件。

    如何在设备管理器中找到该 EVM?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    我的 PC 的 System32目录中还有 TIClockBoard.sys。

    但设备管理器找不到 EVM。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    该器件应在"Universal Serial Bus Controllers (通用串行总线控制器)"下显示为"Texas Instruments Clock EVM"。 如果未列出器件、它 可能会显示在"Ports (COM & LPT)"下、其中包含未知器件驱动程序。 如果是这种情况、则需要使用 TIClockBoard.sys 驱动程序的目录 C:\Windows\System32\drivers 右键点击并选择驱动程序。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    该器件显示为 HID。 我从该 链接获得了驱动程序文件

    但是、当我尝试像您所说的那样更新设备驱动程序时、Windows 10表示它不是 x64的驱动程序。

    我还更改了驱动程序文件 TIClockBoard.inf'的配置为 NT64、但它不起作用。

    此外、采用 Windows 7的笔记本电脑无法使用 EVM。

    我认为 TUSB3210由于固件更新而卡住了。

    您能给我发送 EVM 中的固件吗? 收件人: sklee@mrsys.co.kr

    TUSB3x10 EEPROM Burner 提供回读功能。

    您可以从下面的中下载 TUSB3x10 GUI。

    链接

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    尝试读取 EEPROM 时没有成功回读:

    以下是成功卸载并重新安装 CDCM6208驱动程序的步骤。

    卸载

    1. 卸载 CDCM6208 GUI:
    2. 在设备管理器中、转至电路板并卸载可能存在的任何设备驱动程序:


      拔下评估模块并将其重新插入。 它应显示为:

      TICS Pro 也无法识别该电路板:

    安装

    1. 安装 CDCM6208独立 GUI、后者会安装驱动程序:

    2. 该器件现在应显示在设备管理器中、如下所示:

      TICS Pro 现已识别电路板:

    请告诉我此流程是否适合您。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    首先、 成功使用 TUSB Burner 连接到 EVM 后、SW4应该熄灭、以便可以回读。

    现在我卸载了驱动程序、所以设备管理器中有一个未知设备。

    描述的硬件 ID 为 HID\VID_0451&PID_AAEB。

    然后、我已卸载 CDCM6208EVM 并将其重新安装。

    以便器件管理器将 EVM 识别为 HID 器件。

    我的 PC 中安装的驱动程序 与 您的 PC 不同。

    另外、我尝试通过此 链接手动安装

    但在安装驱动程序时发生了错误。

    错误消息表示: 指定的文件夹不包含设备的任何兼容软件驱动程序。 如果文件夹包含驱动程序、请确保它们适用于 Windows for x64系统。

    现在、我想将 TUSB3210的 F/W 更改为原始 F。

    如果固件回滚不起作用、我计划请求 RMA。

    可以向我发送.bin 文件吗?

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS Kobierowski、您能否使用不同的 CDCM6208评估模块尝试此过程、如果成功、可以提供 TUSB 器件的.bin 文件? 我无法将回读到我所用评估模块上的函数。 你  必去之地 将 SW4置于 OFF 位置并断开 TICS Pro 连接、否则软件(https://www.ti.com/tool/en-us/download/SLLC443/01.00.00.0C)将根本无法识别电路板。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    由于使用多个 EVM、我无法从其中任何一个 EVM 获得成功的反馈。

    Lee、

    我和卡迪姆明天就要离开办公室了。 预计周一更新。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    是否有任何关于原始固件的更新?

    然后我会申请 RMA。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    请参阅随附的内容。

    e2e.ti.com/.../TUSB3210_5F00_EEPROM_5F00_Dump.bin

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    谢谢。

    看来、固件工作正常!

    但还有另一个问题。

    现在、TICS Pro 能够识别 EVM、但会发生 GPIO 写入错误。

    当我尝试写入任何寄存器时、都会失败。

    你知道吗?

    我像这样设置引脚接头

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    是否可以重新连接接头连接? 它是设置为 I2C 还是 SPI? 如果是 I2C、请更改为"USB Communications">"Interface"下的 I2C。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    EVM 设置为 SPI。

    当我看到你的答复,我重新附加了头针,但没有任何区别以前。

    原来的 F/W 似乎在 MCU 中恢复了 EEPROM、但并不完美。

    TUSB3210数据表介绍了 MCU 的引导模式。 MCU 进入 EEPROM 引导模式。

    我预计 EEPROM 已部分恢复。

    是否有任何方法可以将 EVM 复位为工厂 制造商制造的 EVM?

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    根据 CDCM6208 EVM 用户指南中的说明、TUSB3210应在固件烧录后正常工作。

    发送 SPI 或 I2C 事务时、您是否会看到相应接头引脚上的引脚状态发生变化?

    我不知道在我们执行的 EEPROM 编程过程之外、该电路板有任何恢复出厂设置选项。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    我不知道该怎么说,也不知道该怎么说。

    谢谢

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    我曾尝试在通信事务期间看到引脚、但所有引脚都处于高电平状态。

    此外、我无法访问 EVM。

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    您是否说重新刻录固件后 TUSB 没有向 CDCM6208发送任何事务?

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    没问题。 TUSB3210似乎没有向接头引脚发送任何事务。

    使用示波器指明接头引脚、但 JMP9上的 SCL_PIN4、SDI_SDA_PIN1、SDO_AD0_PIN2和 SCS_AD1_PIN3处于高电平状态(3.3V);只有 SW1为"开"、SW2、3、4为"关"。

    此外、我检查了 P1.0 (R53)、P1.1 (R52)、P2.0 (R79)、P3.0 (R28)、但这些也是高电平状态。

    运行 TICS Pro GUI 时的每个特定操作。

    指定一个引脚后、我关闭了 GUI、并在运行 GUI 期间检查了下一个引脚。

    GPIO 引脚中没有任何事务。

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    您能否:

    1. 是否再次尝试将固件重新刻录到 TUSB?
    2. 从顶部发送您的评估模块照片、以便我可以检查所有元件是否连接正确? 编程后确保 SW4处于正确位置。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    我重新烧掉了 F/W 但没有任何变化。

    图片在这里、但我无法上传。 图片消失、没有任何错误。

    页眉插针与您的回复相同:

    Sukkyu、

    这是我在 CDCM6208V1板(同一板、唯一的区别是 CDCM6208 IC)上的跳线配置、我能够使用 SPI 和 TICS Pro 与该板通信、并查看正确的输出时钟:

    有几件事需要检查:

    1. 在 TICS Pro 运行所在的目录中、 TIHera_CDCM6208.dll 必须位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro 中。 我在这里包括了一份副本:
      TIHera_CDCM6208.dll
    2. 德州仪器(TI)时钟 EVM 电路板应存在于器件管理器中的"Universal Serial Bus Controllers:

      当您打开属性、然后进入驱动程序>驱动程序详细信息时、您应该会看到以下文件

      它应该由 CDCM6208独立 GUI 安装(您拥有该 GUI、但将来的用户可以使用  SCAC134)  或从  SLAC550获取。

    请让我知道这是否对你有用,或者这是否仍然是一个问题。

    谢谢、

    Kadeem

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    您是否可以将电路板设置为 SPI 连接、在 TICS Pro 中将接口类型更改为 SPI、并查看引脚是否切换?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    引脚也处于高电平状态。

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukkyu、

    我们可以在这里尝试发送一个新的 EVM、并将您当前需要的 EVM 发送给我。 请发送电子邮件给我自己(k-samuel@ti.com)和 Chhun Hong (c-hong@ti.com)、我们可以开始这个过程。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    好的。 电子邮件中应包含哪些信息?

    或者、我是否只需要在没有任何通知的情况下首先发送电子邮件?

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    请提供 e2e 主题名称和您的邮寄地址、我们可以从此处继续。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    谢谢你。

    今天我将发送电子邮件。

    谢谢、

    Lee