This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:如何启动 LMX2820

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1502013/lmx2820evm-how-to-boot-the-lmx2820

器件型号:LMX2820EVM

工具/软件:

您好先生

 当我输入76.8MHz 时、如何产生1.0994Ghz

如何设置 GUI? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  
    最简单的方法是输入 OSCin 频率、然后输入您希望生成的 RFout 频率、GUI 应该相应地自动更新 VCO 频率和分频器值。  

    您将需要检查是否相应地设置了 CAL_CLK_DIV、FCAL_HPFD_ADJ 和 FCAL_LPFD_ADJ 值。  
    如果配置不正确、TICSpro 将自动将其突出显示为红色/黄色。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Vicente  

    以下是当前使用 LMX2820EVM 时出现的问题。 请帮助确认设置中是否存在错误?
    
    
    
    当 OSCIN 设置为低于100MHz 时、SA 将不会接收输出。
    倍频器在 SA 侧设置 x1、将不会接收输出。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您需要对所有寄存器进行一次编程。

    在菜单栏中、依次选择"USB Communications"->"Write All Registers"