This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:IC CLK 缓冲器2:4 2GHz

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1205, LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1498766/lmk1d1204-ic-clk-buffer-2-4-2ghz

器件型号:LMK1D1204
主题中讨论的其他器件:LMX1205LMK1C1102

工具/软件:

你(们)好

我正在 其中一个工程中使用 LMK1D1204RGTR、但 它 不接受模拟信号或射频信号作为输入。  

您能否推荐其他同时接受模拟和射频信号作为输入的备选器件(单端)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    如果您正在寻找射频缓冲器、推荐的器件是 LMX1205。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我正在使用来自外部源的160MHz 正弦波、因此我想将该160MHz 转换为差分信号并馈送到我的 FPGA。

    您可以推荐任何器件吗?

    谢谢、

    Pawan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    如果要将160 MHz 正弦波信号转换为差分信号、LMK1D 应能够正常工作(压摆率应足够高以驱动 LMK1D)。 该器件的性能在很大程度上取决于输入转换率-如果您想要更好的性能、请考虑通过 LMK1C1102传递160 MHz 正弦波。 它将使波形向上、您将获得所需的输出。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我 现在在电路中使用 TLV3604DCKR。 下面的电路是、输入是160MHz 模拟正弦波、输出160MHz 差分信号。

    我能否提供交流耦合输入、请验证电路、数据表中未提及交流耦合。

    谢谢、

    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:  
    理论上来说、LMK1D 器件允许交流耦合输入、因为我们有一个 VAC_ref 引脚、可用于设置此引脚的共模。  

    这样就无需为终端上拉至 VTT 使用不同的电源。  

    尽管没有内部偏置、但您无法直接将输入交流耦合到器件。  

    从技术上讲、您可以直接将 SE 信号输入到 LMK1D、并将未使用的输入偏置到 LMK/2 VDD。  



    此致、  

    Vicente