This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414EVM:检测到0个 USB2ANY 接口

Guru**** 2997870 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1502943/lmk5b33414evm-detected-0-usb2any-interfaces

器件型号:LMK5B33414EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

当我将 LMK5B33414EVM 连接到 PC 时、设备管理器不会显示任何新的 USB 器件、同时、TICSPRO 和其他 USB2ANY 软件显示可以检测到0 USB2ANY 接口、下面是我所做的具体步骤、您可以帮助查看我的操作有什么问题吗?

  1. 验证手册中显示的 EVM 默认跳线和 DIP 开关设置
  2. 将12V 外部直流电源(1A 限值)连接到 VIN4和 GND
  3. 我没有连接基准时钟、因为目前手头没有信号发生器
  4. 将 USB 电缆连接到 PC、板上的 USB 指示灯亮起、但 TICSPRO 显示"检测到0个 USB2ANY 接口"。 同时、Windows 设备管理器中没有新的 USB 设备。
  5. 已尝试不同的 PC (包括 Win10、Win11、台式机和笔记本电脑)、并已更换 USB 电缆、但这种现象没有变化。
  6. 已尝试更新 MSP430固件、但固件加载程序也无法检测到 USB2ANY 接口。

此致、

高峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了

    MCU_3V3电源正常、但晶体不工作、Y6测试点没有时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gafeng、


    第一步、请尝试关闭12V 电源、然后仅使用 USB 电缆尝试查看是否在 TICSPRO 中检测到器件。

    即使电路板没有电源、由于 USB 电缆提供电源、我们也应该能够检测与电路板的 USB 连接。

    另一个可能的问题是、一次只能有一个 TICSPRO 实例连接到任何一个电路板。 如果您的器件上打开了另一个 TICSPRO 实例、它可能会默认连接到电路板、而不会再在其他 TICSPRO 实例中显示该电路板。  
    请尝试关闭 TICSPRO 的所有程序、然后再次尝试连接到电路板。

    首次启动 TICSPRO 时、是否收到任何请求更新 USB2ANY 固件的通知?

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的回复、此问题已通过使用 USB2ANY Explorer 重新加载固件而得到解决。 当我首次启动 TICSPRO 时、我确实收到了更新通知、但此时似乎更新可能失败。