This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:旁路模式下的功耗和抖动

Guru**** 2998020 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616EVM, LMK04610, LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1482440/lmk04610-power-consumption-and-jitter-in-bypass-mode

器件型号:LMK04610
Thread 中讨论的其他器件: LMK04616、LMK04616EVM

工具/软件:

这实际上是此配置下我可以预期 LMK04610在旁路模式开启时消耗的总功率吗(无 PLL1或 PLL2)? 我用表226得出了这些数字。 此外、在旁路 PLL 模式下、什么是附加抖动?

    (兆瓦)
CLKinX 单端模式 2.16
SYSREF 连续模式 0
输出1 HSDS 8mA 16.2.
输出2 HSDS 8mA 16.2.
产出3 HSDS 8mA 16.2.
输出4 HSDS 8mA 16.2.
输出5 HSDS 4mA 9.
产出6 HSDS 4mA 9.
  总功耗(mW) 84.96
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将把它带到实验中并进行测量、看看我的测量值是否接近您的值。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、您知道这些功率测量值有什么更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉耽误你的时间,我出差离开了办公室。 为了提供尽可能准确的读数、我需要了解您的时钟树。 您能否提供输入和输出频率? 或者您是否可以共享正在使用的配置文件?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
        Freqeuncy
    CLKinX 单端模式 200MHz
    SYSREF 连续模式  
    输出1 (SYSREF) HSDS 8mA 2MHz
    输出2 HSDS 8mA 200MHz
    产出3 HSDS 8mA 200MHz
    输出4 HSDS 8mA 200MHz
    输出5 HSDS 4mA 200MHz
    产出6 HSDS 4mA 200MHz

    PLL1和 PLL2被禁用(旁路模式)。 SYSREF 的分频值为100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供这些值。 我会将它们带到实验室、并尽快提供我的测量结果。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、您还没有了解到什么信息? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我很抱歉耽误你的时间。 我们最近移动了实验室、但仍在查找我们的所有零件和组件。 我们的日志显示最近使用了 LMK04610、但我无法找到它。 请预计下周初收到消息。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我成功找到了我们的 LMK0461x (从技术上讲、我使用的是4616、这同样可以节省输出数量)、于是我便测试了您的配置。 如果您能向我发送您的配置文件(以十六进制文件或.tcs 文件的形式)、会更准确一点、但根据您提供的信息、我发现 LMK04616消耗的是当前的280 mA。 在您认为这是 EVM 正在消耗的资源之前、这似乎是一个很大的差异。 很难将器件所有连接到 GND 的电阻器计数、这些电阻器会导致电流消耗、以及其他板载有源和无源器件(包括多个 LDO 和一个 VCXO)。  

    如果我们仅参考 LMK04616芯片、即在没有输出终端的情况下驱动其输出、我可以说估计的84.96mW 很可能很接近。 但考虑到整个系统、功耗将超过84.96mW。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 LMK04616EVM、我在用户指南中看到、图23中所示的接头可用于从外部供电、从而绕过板载 LDO 和开关稳压器、以便对1.8V 和3.3V 电压轨进行精确的电流测量。 尽管如此、如果使用效率应大于88%的板载直流/直流转换器、很难想象出损耗。 如果使用 LDO、您应该能够通过向它们馈送高于压降阈值最小值的电压来获得至少90%的电压 我看到的所有电阻仍然只消耗数百微安。 只有 LED 可能会消耗几毫安。 振荡器电流可以从总电流中消除。 您能尝试更好地测量芯片吗? 我也非常有兴趣验证旁路模式下的附加抖动。 数据表仅提供了使用内部 VCO 并假定它们在数据表中提供的 OSC 基准时的输出抖动。 但由于我不会使用 VCO、因此我只关注旁路缓冲模式下的附加抖动。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我会明白我能做什么。 预计在一周结束前听到。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想补充一下、本周 BW 的工作受到限制、但测量 LMK04610的功耗是我下周的重中之重。 期待在下周中听到,我的道歉。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我回到实验室并重新查看测量结果、然后浏览了数据表。  

    当我测量电源电流时、我使用3.3V 的电源测量了230 mA (即总功耗为759mW)。 我查看了数据表、发现以下内容:

    基于此、如果我们考虑驱动 HSDS 8mA 的4个输出、则为4 * 39.2 = 156.8 mA。 如果考虑驱动 HSDS 4mA 的2个输出、我们可以假设功耗约为 HSDS 8mA 的一半、因此156.8 + 2 *(39.2/2)= 196 mA。 一旦将 IO 电源电流、内核电源电流和 OSC 电源电流相加、总电流消耗就会流出到227 mA。  

    您在数据表中用于计算功耗的部分仅量化了器件内部功耗、对于这部分、84.96mW 是合理的估算值、但这不是将在外部测量的值。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的测量、Michael。 我真的希望整体功率会更低。 您是否碰巧知道旁路模式下的附加抖动是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    使用12kHz 至20 MHz 积分 BW 时旁路模式下的附加抖动测量为85.31fs RMS、输入为200 MHz。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是,它比我想象的要高。 谢谢 Michael。