This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:与 CDCV304进行比较

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102, CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1505305/cdclvc1104-compared-with-cdcv304

部件号:CDCLVC1104
主题中讨论的其他器件:CDCLVC1102、 CDCV304

工具/软件:

这是比较表。

但是、客户想知道哪一种在工业领域更喜欢适应、它们之间的主要区别是什么? 以及两者的过程是什么?

应用:工业用伺服驱动器。  

                  

参数

CDCLVC1102/03/04

CDCV304PWR

人员

封装

TSSOP (3.00mm x 4.4mm)

TSSOP (3.00mm x 4.4mm)

不适用

输入数量

1.

1.

不适用

输入类型

LVCMOS

LVCMOS

不适用

输出数量

2/3/4

4.

不适用

输出类型

LVCMOS

LVCMOS

不适用

工作温度范围

-40至85

-40至85

c.

电源电压

2.5、3.3

2.5、3.3

V.

最大输出频率

250

200

MHz

最大附加抖动

100 (在250MHz 处)

56 (125MHz 时的典型值)

FS

最大输出延迟

50

100

PS

3.3V 时的最大器件间偏斜

500

400

PS

 3.3V 时的最大传播延迟

2.

3.

ns

3.3V 时的最大上升/下降时间

0.8

0.825 (0.4V 至2V)

ns

输出使能引脚

是的

是的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCLVC1102是一款面向工业应用的器件。  
    CDCV304用于 PCI-X 应用。  

    理论上、只要符合电气规格、客户就可以使用或。  
    如果担心 PN 性能、我们还有 LMK1C、本底噪声要低得多。 在我们的所有器件中、LMK1C 具有最低的本底噪声。 当基准时钟是正弦波时、它非常适合提高压摆率。  

    此致、  

    Vicente