This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:CAN 't 将 R1225编程到 EEPROM

Guru**** 2834685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1505664/lmk5b33216evm-can-t-program-r1225-to-eeprom

器件型号:LMK5B33216EVM
主题中讨论的其他器件:LMK5B33414LMK5B33414EVM

工具/软件:

尊敬的时钟团队:

我正在尝试对 LMK5B33414的 EEPROM 进行编程、以便 OUT12在没有配置的情况下上电时输出0.5M 时钟、但我似乎遇到了一个错误、如下所示:


我需要将 OUT12的 CH 分频器设置为1250、该12位数据将存储在 R1225[3:0]和 R1226[7:0]中、但只能将 R1226写入 EEPROM、这意味着我丢失了 CH 分频器的高4位 、结果是 LMK5B3341250 POR 后 OUT12的输出频率不正确、仅为8位有效。

测试后、 所有输出通道的所有 CH 分频器似乎都有相同的错误、即所有 OUT_x_y_CH_DIV_11:8在 POR 时无法从 EEPROM 加载数据、您可以从 REGCOMMIT 序列中看到这些数据已丢失。

这给我们带来了很多麻烦、因为我们计划的电源时钟只有0.5M、我们需要它在默认情况下有效、您能帮助我们看看是否有办法解决它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gafeng、

    我很抱歉地告知、Ticspro 不是一个错误、而是零件设计方式的一部分。

    对于 OUT4至 OUT13、OUT_CH_DIV 分为两个寄存器、EEPROM 中只有一个包含8个最低位的寄存器。 该寄存器的其他4位不在 EEPROM 中。 因此、您无法使用 EEPROM 中大于256的分频器对输出进行编程。

    这就是为什么上面显示的编程指南表仅针对 R1226具有 EEPROM=Y 的原因。

    如果在 I2C 或 SPI + EEPROM 中使用器件、您将能够配置该分频值、但仅使用 EEPROM 后、您就无法获得该输出配置。

    此致、
    Kyle Yamabe