This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:意外 R110回读

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1505109/lmx2594-unexpected-r110-readback

部件号:LMX2594

工具/软件:

编程后、我读取 R110以确定锁定状态。  回读值为0x0708。  这表明 PLL 已解锁、具有无效的 VCO 选择、并具有与数据表不匹配的固定位。  我已验证输出时钟是否符合我的预期、当我将 MUXOUT_LD_SEL 位设置为"1"时、会显示 PLL 已锁定。  所以、我认为它已正确编程、但我对 R110的回读无效。  然而、我 可以正确回读其他寄存器、并通过示波器确认 SPI 总线波形良好来进行验证。  是否有已知的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您的 LD_TYPE 设置是多少? 如果值为0x0、rb_LD_VTUNE 将不起作用。 您需要设置 LD_TYPE = 0x1、执行 VCO 校准、然后读回 R110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    谢谢、LD_TYPE 确实设置为0。  我已尝试使用设置为1进行编程、现在正在运行 VCO 校准。  我现在获得了0x00EA 的 R110回读、该读回似乎仍然无效。  我期望 R110中的所有固定位都为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    R110是只读寄存器、请关注两个指定的字段、对于其他位、您可以读回与0不同的值。  

    无论如何、您仍会读回 rb_LD_VTUNE 的0x0、这是不正确的。 您能否确认 VTUNE 电压近似。 1.3V? rb_VCO_SEL 显示您使用的是 VCO7、您锁定到的 VCO 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在读回0x06EA。  不知道为什么 rb_LD_VTUNE 以前为0。  Vtune 电压取决于我如何在 TicsPro 中设置电荷泵增益。  设置为0mA 时、VTUNE ~170mV。  听起来我有环路滤波器问题。  TicsPro 中的 VCO 频率设置为 11796.48 MHz。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMXPLLADC.tcs

    这是我的 ticspro 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    0mA = tri 状态、环路是开路、这就是解锁的原因。  

    如果使用 EVM 的环路滤波器、请将电流设置为15mA。  

    这个频率应该考虑 VCO4。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  我会尝试一些变体。  我已经尝试了其他电荷泵设置、包括15mA。  在这些测试中、我得到了更低的 VTUNE 电压。  我不使用 EVM。  这是定制电路板。  我不是设计人员、但我可以让该方参与进来。