This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:多个 LMK05318B 输出时钟相位同步

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1504834/lmk05318b-multiple-lmk05318b-output-clock-phase-synchronization

器件型号:LMK05318B
Thread 中讨论的其他器件: LMK05318

工具/软件:

尊敬的专家:

目前、我们正在开发一个局域网应用、该应用需要多个 LMK05318B 来输出同相位的时钟信号。 目前、我们需要输出12.5MHz 的时钟信号、XO 晶体振荡器使用24MHz。 我们已经测试、在 PRIREF 输入和1PPS 输入的 PTP 校准后、两个芯片的时钟输出之间存在相位差;我们想知道 LMK05318B 是否可以实现多芯片输出相位同步以及如何进行配置。 谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    是的、LMK05318B 可以实现多芯片输出相位同步。  
    使用零延迟模式(ZDM)将为您提供相位确定输出、并链接输入和输出以获得相位确定输出并将它们链接到同一相位。 您还需要将所有输出配置为在同一 APLL 上同步。  
    此外、如果需要 IEEE 1588 PTP 时钟控制、我们就能够在 DCO 模式下对器件进行编程来实现这一点。

    这是数据表中的图像、其中描述了部分功能以及其他部分的相关信息。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以进一步帮助您创建配置计划。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    接下来、我根据上一个答案做出了不正确的假设、因为您的输出时钟信号是12.5MHz。
    LMK05318B 的 ZDM 功能仅允许1PPS 输入和输出的相位确定性。 在 LMK05318B ZDM 中设计 ZDM 功能的方式无法在更大的频率下工作。

    为了实现多芯片输出相位同步、最好使用 LMK5B/5C 器件。 此器件可以实现多输出相位同步、并在1PPS 输入和不同时钟输出信号之间提供相位确定性。 如果您有一个包含输出数量、所需频率和相位时序要求的频率计划、我可以更详细地帮助选择哪个器件以及如何配置器件来实现这一点。

    很抱歉、我可能造成的任何混淆。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    目前、我们有用于验证的 LMK05318B 板。 我们想知道如何配置两个 LMK05318B 低频输出的同步、但我们在规格表中没有看到 ZDM 模式。

    期待您的答复、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试通过两个电路板的"同步"实现什么? 您是否尝试使两个电路板上的输出都实现边缘对齐?

    或者、您是否对输入和输出信号之间的时序延迟有特定的要求?

    电路板的输出频率是否可以是1Hz 信号、或者输出是否必须是12.5MHz?

    根据情况和要求、LMK05318B 可能无法满足要求。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    局域网应用中需要多个频率和相位相同的输出时钟。 我们想尝试两块板的时钟输出是否可以同步。 目前、无论频率如何、两个 LMK05318能否实现相同的频率和相位输出? 应如何在 TICS Pro 中配置输出边沿? 我们可以试一试。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    每个电路板的输出之间的时序延迟要求是什么?

    LMK05318B 无法实现真正的 ZDM 和同步输出、但可能有一种权变措施、具体取决于您的时序要求。

    通过连接两个电路板并锁定到同一输入基准、如果我们使用 SYNC 输出并在两个电路板上同时切换 SYNC_SW、则输出 可能会稍微接近相位对齐。 电路板之间的时间差异可能更大、并且也会根据器件的配置而变化。

    为了实现输出的真正同步、您需要使用 LMK5B/5C 器件。

    此致、
    Kyle Yamabe