This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:适用于406 - 470 MHz RX 频段的推荐射频合成器、适用于新设计

Guru**** 2992230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2531, LMX2572LP, LMX2571, LMX2582, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506743/lmx2571-recommanded-rf-synthesizer-for-the-406---470-mhz-rx-frequency-band-for-new-designs

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件:LMX2572LP、LMX2531、 LMX2582、 LMX2820

工具/软件:

您好 TI

建议在新设计中使用适用于406 - 470 MHz RX 频段的哪种射频合成器?

BR PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我们的任何合成器都可以支持这些频率。 选择取决于您的性能要求、而不是频率。

    例如、如果您想要降低电流消耗、可尝试使用 LMX2531、LMX2571或 LMX2572LP。

    如果需要高性能、请尝试 LMX2582、LMX2584或 LMX2820。