This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:LMX2820EVM 10MHz 外部基准源

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1505264/lmx2820evm-lmx2820evm-10mhz-external-reference-source

器件型号:LMX2820EVM

工具/软件:

我想 使用10MHz 外部基准而不是100MHz 基准来获取 LMX2820EVM 的相位噪声数据。

我该怎么做?

谢谢、

乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    我不太明白这里需要哪些支持、您能更具体些吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评估固件中的默认外部参考是100MHz。  我想改用10MHz 外部基准。  是否有办法将10MHz 外部参考与该评估板一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    是的、您可以使用10MHz 基准时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在、我是否需要下载固件才能使用10MHz 时钟?  我尝试了使用带默认程序的10MHz 时钟、但 PN 看起来非常糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chad:

    没有固件。 您只需正确配置 TICS Pro、然后对所有寄存器进行编程。 例如、

    预计相位噪声会变得糟糕。 该 EVM 的设计时采用的200MHz 是 FPD=EVM、环路滤波器带宽约为440kHz。如上图所示、当您使用10MHz fOSC 时、Fpd = 20MHz、因此环路带宽将降至 约58kHz。 带内相位噪声将会增加。 此外、如果10MHz 输入时钟是正弦波、则 PLL 噪声会因为转换率较差而受到伤害。  

    如果您必须使用10MHz 正弦波时钟、建议使用我们的时钟缓冲器将其转换为方波。 有关详细信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/snaa411