This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:电压输入引脚的功耗。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506288/lmx2582-power-consumtion-of-voltage-input-pins

器件型号:LMX2582

工具/软件:

尊敬的德克萨斯团队:

当我使用 LMX2582 IC 时、我想知道每个电压输入引脚(引脚编号21、11、15、7、26、37)的最大功耗、因为数据表中并未提及这一点。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeya:

    我有一些典型数据、使用100MHz fOSC 和 Fpd、fvco = 5400MHz、功率设置= 15。