This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:调整输出时钟分频器后、输出时钟不会相位对齐

Guru**** 2575795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1505881/lmk04832-output-clocks-not-phase-aligned-after-adjusting-output-clock-divider

器件型号:LMK04832

工具/软件:

大家好!


 在初始配置后尝试更新 DCLKX_Y_DIV 寄存器会导致输出时钟未对齐。  

我们的配置具有处于双环路模式的 PLL、可将3GHz 器件时钟馈送到输出时钟分频器。 我们的初始配置将这些分压器设置为24和30、为100MHz 和125MHz 提供断电状态下的 DDLY。 理想情况下、我们的输出时钟的相位将与输入时钟(ClkIn0/1)对齐。 修改  DCLKX_Y_DIV 寄存器时、我们注意到输出时钟彼此不对齐

我们尝试执行同步、但在修改  DCLKX_Y_DIV 寄存器后仍然注意到存在较大的相位偏移。

我们更新 输出时钟的过程 如下:

  1. 更新 DCLKX_Y_DIV
  2. 更新 DCLKX_Y_DDLY
  3. DCLKX_Y_DDLY_PD = 0
  4. SYNC_DISX = 0
  5. 设置 SYNC_MODE = 1且 SYNC_1SHOT_EN = 1
  6. 切换 SYNC_POL、等待100ms、切换 SYNC_POL
  7. SYNC_DISX = 1
  8. DCLKX_Y_DDLY_PD = 1
  9. 更新  DCLKX_Y_FMT

请注意、每个修改后时钟的 DDLY 和 DIV 是相同的。 例如:DCLK2和 DCLK7的 DIV = 15、DDLY = 15。 我们最初仅尝试更新 DCLKX_Y_DIV、但出现相同的错位情况。

有人能帮助我们了解为获得此结果而进行的错误配置吗? 还是简单地缺少同步操作?

我附上了 PLL 初始配置的寄存器映射。

e2e.ti.com/.../InitalRegValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    是否可以尝试设置 SYNC_1SHOT_EN = 0? 此外、您是否设置了 SYNC_EN = 1?

    此外、如何向器件发出命令? 使用 TICS Pro 时、将通过以下命令序列触发分频器同步操作:

    0x10200

    0x14480

    0x10A00

    0x11200

    0x11A00

    0x12200

    0x12A00

    0x13200

    0x14081

    0x14400

    0x13900

    0x14319

    0x14339

    0x14319

    0x10420

    0x10C20

    0x11420

    0x11C20

    0x12420

    0x12C20

    0x13420

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。 sync_Oneshot Disabled 没有变化、我们确实将 Sync_Enabled 设置为 True。  

    我们从基于 FPGA 的微处理器通过3线 SPI 配置 PLL、电路板会执行初始设置、之后的辅助配置会更改 第一条消息中提到的 div/dly 寄存器。  

    完成了更多的读取操作后、我们确定实际上需要一个0延迟配置。 我们的最终目标是使 CLKout、外部 VCXO (用于 PLL2的 OscIn)和 ClkInX 实现相位对齐。 我们尝试将 PLL 设置为双环路0延迟嵌套+级联模式、没有任何运气。  

    如果您不介意确认是否遗漏了一个步骤、我已附上我们的 TICS PRO? 请注意、我们注意到它从未对齐。 这包括初始配置或使用辅助配置更新分频器后的配置。

    再次感谢!
    e2e.ti.com/.../7750.lmk04832.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    配置看起来不错、但我将在星期一将其带入实验室、看看我是否可以在我们的某个电路板上重现您的问题。

    谢谢、

    Michael