This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208EVM:附加相位噪声

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1499980/lmk1d1208evm-additive-phase-noise

器件型号:LMK1D1208EVM

工具/软件:

大家好、我们正在评估 LMK1D1208EVM 板、并且我们遇到了一些关于附加相位噪声的奇数结果。  在我们的配置中、我们在 LMK1D1208EVM 之前添加了一个 TPS7A8900、以对电源进行滤波。  

时钟源采用 LVPECL 格式@100MHz、具有相位噪声分析:  

另一方面、所有输出均加载100 Ω 差分负载。  

以下是相位噪声分析:  

我们关注的是以下两点:  

1)对电源进行滤波、输入如上所示、本底噪声水平约为-150dB、其中数据表指示为-164dB。  

2)加性相位噪声的规格规定为~60fs、但在本例中、我们可以看到加性相位噪声的规格为~200fs。   

我们如何解释这些结果?  

此致、

 Yohann  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yohann、  
    您用作 EVM 输入的基准时钟是什么?  
    是否有基准的相位噪声图?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohann:

    这看起来噪声太大。 当您提到 在 LMK1D1208EVM 之前添加了 TPS7A8900时、您的意思有点困惑。 在连接到 EVM 之前、您是否将其放置在电源轨上?

    此外、您使用什么作为电源? 除非电源有噪声、否则不需要 TPS7A8900来对电源进行滤波。 您能否断开 TPS7A8900并查看相位噪声读数是多少? 我明天就能够进入实验并复制此设置。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    第一张是提供给时钟缓冲器的时钟源。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    相位噪声不是太大、但其远高于所广播的值。 这同样适用于本底噪声水平。  

    另一方面、它将与来自4.0V 电源轨的 tps7a8900集成、因此我们希望重现未来实现的解决方案。 但是电源没有噪声、并且 LDO 的存在不会影响相位噪声输出水平。    

    您对 这些结果有什么解释吗 ?

    此致、  

    Yohann  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yohann:

    您能给我发送一张您的设置图片吗? 我只是想确保我正确理解这一点:您在 EVM 板上的电源和电源轨之间将 LMK1D1208EVM 与 LDO 配合使用。 您输入的是100 MHz LVPECL 信号。  

    请注意、该器件具有通用输入、但需要端接 LVPECL 输入、如下所示:

    此外、电路板输入配置如下:

    您能否通过 INx_P 上的单端信号尝试输入并将 INx_N 连接到 GND?

    谢谢、

    Michael