This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:申请时钟输入详细信息

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507043/lmk04808-request-for-clock-input-details

器件型号:LMK04808

工具/软件:

尊敬的团队:

对于 LMK04808、我是否能够在仅将 OSCIN 引脚连接到20MHz 振荡器(CLKIN0和 CLKIN1引脚为 NC)的情况下生成输出时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是的、这是可能的。 但请注意、运行模式只会是单环路。 如果您使用其中一个 CLK 输入、则可以使用第一个循环来消除抖动。 否则、您将能够使用20 MHz 输入通过 VCO 和输出分频器生成所需的输出频率。

    谢谢、

    Michael