This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:LMK00334-μ Q1芯片中、使用LVDS时钟输入时、需要外部100欧姆匹配电阻吗

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, LMK00334-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507073/lmk00334-q1-lmk00334-q1-lvds-100

器件型号:LMK00334-Q1

工具/软件:

如上、使用LVDS时钟输入DC耦合时、是否需要在LMK00334 Ω Q1芯片外部连接100欧姆的匹配电阻 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feifei:

    如果使用 LVDS 驱动 LMK00334-Q1的输入、建议在接收器之前用100欧姆差分电阻器端接该信号。

    谢谢、

    Michael