This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:原理图

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507085/lmk00105-schematic

器件型号:LMK00105

工具/软件:

您好、

遵循我的原理图:

1.使用 CLKIN 运行时、OSCin/OSCout 引脚是否需要保持悬空?

2.如何处理未使用的 CLOCK_OUT 引脚?

3.每个输出是否需要50欧姆端接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    1.是-保持悬空。  

    2.保持悬空。  

    3.否-输出阻抗已修整为50欧姆。  
    任何反射/过冲都需要0 Ω 串联电阻占位符。  


    此致、  

    Vicente