This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 -内部寄存器

Guru**** 2564340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506782/lmx2594-lmx2594---internal-register

部件号:LMX2594

工具/软件:

您好、  

LMX2594中的某些寄存器被起诉为固定值、等于0。 从数据表 P45中提取:

 

但是、当我们读取这些寄存器时、值不同于0:

R109     0x6D9D7D

R108     0x6C00F2

R107     0x6B8801

 

行为是否正常?

BR、Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    R107至 R109是只读寄存器、通常您可以读回0以外的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    寄存器 R107至 R109仅用于定义的回读 和数据表的表22所示

     

    但这3个寄存器 在中定义为0值 数据表的表23:

     

    在 LMX2594测试期间、我们为这3个寄存器 R107、R108、R109读回了0以外的值。

    为什么与数据表有这种差异?

    为什么这种价值变化? 对 LMX 的行为有什么影响? 这些变化的意义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    您可以忽略这些只读寄存器、系统会针对某些诊断寄存器字段读回这些寄存器。 这些字段不供客户使用。