This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1102:OE1上拉和下拉电阻器

Guru**** 2995290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507420/lmkdb1102-oe1-pull-up-and-pull-down-resistor

器件型号:LMKDB1102

工具/软件:

您好:

我对 OE1和 OE2的操作有疑问。

如果我决定不动态启用和禁用 OE1和 OE2、是否可以将它们悬空以默认启用两个输出?

似乎它们具有内部上拉电阻器、因此似乎默认为禁用、需要一个外部下拉电阻器。

谢谢你

Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  
    正确的外部 PD 电阻器。  

    此致、  

    Vicente