This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:晶体振荡器器件型号

Guru**** 2679575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507788/lmx2594evm-crystal-oscillator-part-number

器件型号:LMX2594EVM

工具/软件:

大家好、E2E 专家、

你好。

1.作为参考、 LMX2594EVM 上晶体振荡器的确切器件型号是多少?

2.我们发现了一个部件号为"CVHD-950X-100.000"的晶体。 在随附的文件中、是否可以使用此文件?

e2e.ti.com/.../CVHD_5F00_950_2D00_1917877.pdf

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基准时钟的相位噪声(<= 10kHz 偏移时)和转换率对于 PLL 很重要。

    在100MHz 下、压摆率通常不是问题。

    参考时钟的相位噪声要求来自系统应用、客户应该能够判断出。

    CVHD 通常是一个良好的时钟源、但它是 VCXO、如果应用需要高频精度、客户需要找到一种方法来控制 VCXO 频率。