This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414:选择 LVDS 和 LVPECL

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414, LMK00308, LMK5B33414EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507065/lmk5b33414-selection-of-lvds-and-lvpecl

器件型号:LMK5B33414
主题中讨论的其他器件: LMK00308、

工具/软件:

尊敬的时钟团队:

我目前正在为诊断超声仪器设计高精度时钟系统。 在这个工程中、我选择了德州仪器(TI)的 LMK5B33414作为时钟源、并选择3层 LMK00308时钟缓冲器芯片在整个系统中分配时钟信号。
关于 LMK5B33414和 LMK00308第一层之间的连接、我选择在 PCB 上使用 LVPECL 信号来利用 LMK5B33414的出色输出特性。 在使用示波器比较了两个输出电平标准后、LVPECL 已被证明具有明显的出色性能。
对于 LMK00308随后的逐层输出分配、该信号将通过电缆传输约1米、在 PCB 板上再传输50cm。 在这部分传输中、我不确定是继续使用 LVPECL 还是切换到 LVDS。
我有几个问题、希望您能帮我解决:
  1. LMK00308是否支持从 LVPECL 到 LVDS 的转换?
  2. 如果切换到 LVDS、信号质量是否会降低到下面第二个图中所示的水平?
  3. 是否有推荐的解决方案?

此致、

高峰

LVPECL 输出形式 LMK5B33414EVM、25M JESD SYSREF 和125m AFE 采样时钟:

LVDS 输出形成 LMK5B33414EVM、25M JESD SYSREF 和125m AFE 采样 时钟

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高峰、

    1. LMK00308能够接受 LVPECL 输入和输出 LVDS 时钟。
    2. LVDS 的摆幅电平远低于 LVPECL 摆幅。 由于 LVPECL 的摆幅较高、LVDS 输出格式的 RMS 抖动较高。
    3. 您是否有可以提供的时钟接收器规格?

    谢谢、

    Kadeem