This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:我是否可以连接119MHz 以获得238MHz 信号?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507794/lmx2594evm-can-i-even-connect-a-119mhz-to-get-a-238mhz-signal-out

器件型号:LMX2594EVM

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我通读了用户指南、发现了设置点2、在这里设置了连接干净的100MHz 源。 这是否总是必要的,如果是,为了什么? 我甚至可以连接119MHz 来输出238MHz 信号吗?

我想向器件馈送119MHz 信号并从中获得238MHz 频率。 所以这是一项比较基本的任务。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可接受的输入时钟频率如下:

    例如: