This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03033:未使用的引脚

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507798/lmk03033-unused-pin

器件型号:LMK03033

工具/软件:

您好团队:

如何端接未使用的 LVDS 和 LVPECL 输出引脚? 即使通过寄存器禁用、客户也希望在发生故障时避免来自未使用输出的任何干扰。

-浮动

-将 P 和 N 连接100欧姆

-用100欧姆的 P 和 N 连接到 GND

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Austin、

    未使用的输出可以通过50 Ω 电阻器连接到 GND。

    谢谢、
    Kadeem