This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:配置启动频率时需要帮助

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507596/lmx2492evm-assistance-needed-with-configuring-start-frequency

器件型号:LMX2492EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在处理一个涉及 LMX2492EVM 的工程、但遇到了一些问题。
我正在开发自己的 C++ GUI、以便连接器件并根据我的要求控制其运行。

在此阶段、我能够 通过写入相关寄存器来成功配置和应用从2400 MHz 开始、以我选择的频率结束的频率斜升。
但是、当尝试配置不同的启动频率时、系统无法按预期更新。 我尝试了修改各种似乎与起始频率逻辑相关但没有成功的寄存器。

到目前为止、我使用了以下寄存器进行斜坡配置:86、87、88、93、94、 95、96、16和17。
此外、我考虑修改寄存器19、20和21、但它们并没有产生所需的结果。

我一直在遵循随附的参考文件进行指导、但可能错过了一些关键方面。
非常感谢您帮助我们澄清具体需要调整哪些寄存器才能成功更改起始频率。

非常感谢 您的 支持!