This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:我对此零件使用什么 IBIS "mpr"或"mls"。

Guru**** 2581015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1508743/lmx2615-sp-what-ibis-do-i-use-for-this-part-mpr-or-mls

器件型号:LMX2615-SP

工具/软件:

大家好、 设计中5962R1723601VXC 器件使用的 IBIS 模型是什么。  "MPR"还是"MLS"版本?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    不再有 MLS、或者 MLS 实际上是 VXC。  

    MPR 是 VXC 的工程模式版本。

    工程样片(LMX2615W-MPR)具有 与运行器件(LMX2615W-MLS)相同的封装、引脚排列、编程和典型性能。 它们在室温下经过测试、符合电气 规范、但尚未经历或通过全面的生产流程或测试。 工程样片 可能是 QCI 不合格品、未通过全面的生产测试(如辐射或可靠性测试)。

    简而言之、VXC 和 MPR 器件的 IBIS 模型是相同的。

    请注意、IBIS 对引脚的特性进行建模、它不适用于射频仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 MLS 在输出上的振幅小于 MPR。  似乎我们应该使用 IBIS 的 MLS 版本、因为我们想要飞行器件。  但是、好像您说 IBIS 模型不适用于射频仿真。  RF 被视为介于3kHz 和300GHz 之间的任何频率、因此这不表示您只能使用低于3kHz 的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    如果您要进行匹配的设计或想要检查 RFout 的波形、则该模型不支持。

    该模型适用于 SPI 和 IO 仿真。