This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:使用 TICS 专业版 GUI 生成25MHz LVDS 输出

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK5C33216A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1508878/lmk5c33216-generating-25mhz-lvds-output-using-tics-pro-gui

部件号:LMK5C33216

工具/软件:

我有一个使用 LMK5C33216时钟同步器的定制电路板。 我尝试通过4线制 SPI 使用模拟发现来发送简单的命令(由 TICS Pro 生成)。 我希望使用48MHz XO 源和 DPLL1/APLL1功能 在 CH0上生成简单的25MHz LVDS 输出。

要以最简单的形式实现这一点、TICS Pro GUI 中建议的设置和参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evelyn、

    我有几个问题可以创建 TICSPRO 配置。

    如果使用 DPLL、输入基准频率是多少?
    也适用于 A 版或非 A 版(LMK5C33216或 LMK5C33216A)?

    至于建议设置、在开始页面上输入 XO 频率、输入 DPLL 基准频率输入、选择要使用的 DPLL1复选框、选择用于 DPLL 的基准、更改要源自 XO 的 APLL1基准。 另外、请确保在步骤6中更改输出格式和频率。 运行输出按钮并运行 DPLL1 Run 脚本后、它将配置器件。

    此致、  
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入基准 REF0频率为10MHz。 这适用于非 A 版本(LMK5C33216)。

    我使用 Analog Discovery 对器件进行编程、因此我将"Programming"部分生成的命令复制到一个文本文件中、以便在 Analog Discovery Waveform 软件中发送。 是否所有设置都会反映在通过点击"Generate Register Programming Sequence"生成的命令集中?

    谢谢、

    Evelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evelyn、

    是的、使用"编程部分"将生成对器件进行编程序列。

    另外、若要与器件通信、请注意、它可能会根据 GPIO 引脚的状态以 I2C 或 SPI 模式启动。 请确保为 GPIO 引脚提供正确的电压、以便在 SPI 模式下启动器件。

    以下是给定所述规格时的通用配置。 需要注意的一点是、可能导致配置问题的常见差异是 XO 的接口类型和 LMK5C33216的基准信号的接口类型。 请确保这些设置在 Ticspro 中列出、或者更改配置并重新生成输出设置以将其设置为所需的接口。
    e2e.ti.com/.../LMK5C33216 25MHz-LVDS-LMK5C33216-CONFIG.tcs
    此致、
    Kyle Yamabe