This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45-Q1:输出波形的占空比

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1508752/sn74axc1t45-q1-duty-cycle-of-the-output-waveform

器件型号:SN74AXC1T45-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

工具/软件:

您好团队:

我们使用的是 SN74AXC1T45QDCKRQ1。

根据数据表、VCCA 可保证在0.65V 电压下运行、但在0.65V 电压下运行时、输出了占空比过高的波形。 VCCA 0.7V 时出现同样的结果。 从0.8V 开始、输出了具有正常占空比的波形。 为什么它在0.65V~0.7V 下无法正常运行?

在 VCCA 0.65V 下运行时、我附加了输入和输出波形。 (输入波形显示为负值、但这是因为差分探头的一侧连接到 GND、实际上、输入的波形约为-72mV 至728mV。) VCCB 为2.5V。


此致、

Konoha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konoha、

    该器件很可能无法支持0.65V 至2.5V 的24MHz。 不确定数据表中不包含开关值的原因、但我们可以使用商用 SN74AXC1T45、因为它们具有相同的架构。  

    我们可以使用公式 frequency (max)= 1 / 2*(tpd)来获得良好的估算值。

    当使用 VCCA = 0.7V (tpd = 65ns)时、我们得到估算的最大频率~7.6MHz

    当使用 VCCA = 0.8V (tpd = 27ns)时、我们估算的最大频率为~18.5MHz

    此致、

    Josh