This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:clk104中的 LMK04828

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1506558/lmk04828-lmk04828-in-clk104

器件型号:LMK04828

工具/软件:

我正在尝试为 CLK104电路板中的 LMK04828配置寄存器以及 ZCU216。 我尝试为 J11 SMA 提供外部输入 、SMA 又连接到 LMK04828的 CLKIN_0。 即使我正在禁用自动模式并选择选择 clkin0 manual、它也不接受给定的外部输入。 我将附加配置快照。
此外、敬请告知我是否必须对用于启用 clkin0.e2e.ti.com/.../TICSPRO_5F00_Snapshots.zip 的现有保持条件进行更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    假设 FB_MUX_EN 已打开、而 PLL1未锁定、以开始。  

    此外、在尝试使用 ZDM 时、使 N 分频器不等于1也无效。  

    您是否有要尝试实现的方框图或时钟树?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在 user controls flex 页面中配置保持设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试通过 J11 SMA 将外部输入馈送到 clk-0。我想使用该输入馈送 pll1、进而馈送 pll2、以生成250 MHz 的输出时钟来驱动 LMZ2594。
    您能帮助我了解寄存器值集吗?请查找随附的寄存器集 valuese2e.ti.com/.../26042025_5F00_lmk_5F00_reg_5F00_values.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我 将根据该主题中提到的更改附加寄存器组

    .e2e.ti.com/.../8400.26042025_5F00_lmk_5F00_reg_5F00_values.txt

    如果要更改任何寄存器、以便通过 J11 SMA 从100 MHz 外部输入实现所需的250MHz 输出、敬请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fimmy:  
    如果可能、您可以附加.tcs 文件吗?  

    您能分享一下您要求的方框图或时钟树吗? 我需要它来了解您尝试实现的目标。  

    此致、  

    Vicente