This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:应选择哪个 SYNC Category?Ω

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1507959/lmx2595-which-sync-category-should-be-selected

器件型号:LMX2595

工具/软件:

您好:

如下图所示、如果 要同步具有相同配置的多个 LMX2595芯片输出、应该选择哪个 SYNC Category?

OSCin = 200MHz

 PFD =  200MHz

VCO = 9600MHz

Fout = 1600MHz

由于 N 分频器的最小值为28、因此我们需要设置 VCO_PHASE_SYNC = 0。

我查看了手册中的图33。 确定 SYNC 类别、但未找到合适的同步模式。

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    此配置为 Cat.1同步。

    但是、需要 SYNC 模式。 即 VCO_PHASE_SYNC = 1。  

    因此、FPD 必须降低到50MHz。

    我建议使用 TICS Pro 来计算配置。