This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000:如何端接未使用的 LVPECL 时钟输出

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1509580/lmk01000-how-to-terminate-unused-lvpecl-clock-outputs

器件型号:LMK01000

工具/软件:

LMK01000数据表中不清楚如何处理未使用的 LVPECL 输出(即 CLKOUT[7..3])-它们应该保持悬空还是通过发射极电阻器端接?

谢谢、

Devin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:  
    只需将未使用的输出悬空。

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您能详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:  

    只需保持未路由状态。

    此致、  

    Vicente