This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:单稳态组件中的 LM 555

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1509474/lm555-lm-555-in-monostable-assembly

器件型号:LM555

工具/软件:

您好、

如果在一个良好的旧555上、在单稳态组件中、以大约500Hz 的频率接收到的负触发脉冲比由 R-C 值决定的单稳态输出更长、将会发生什么情况?  是否应提供连续输出、或者、无论触发器的长度如何、输出的长度应仅由 R 和 C 值决定?   换句话说、无论触发脉冲的长度如何、单稳态输出都应具有根据 R 和 C 值计算得出的固定长度。

非常感谢和最棒的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emanuel、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    输入具有此优先级顺序(从最大到最小);RESET、TRIGGER、THRES

    如果在触发器变为高电平之前达到计时阈值、则触发器具有优先级、因此输出脉冲保持高电平、直到触发器变为高电平(脉冲延长)。

    Unknown 说:
    换句话说、无论触发脉冲的长度如何、单稳态输出都应具有计算出的固定长度

    否、但 交流耦合触发输入可以解决该问题。