This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC337:-结温

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1509223/cdc337---junction-temperature

器件型号:CDC337
主题中讨论的其他器件:LMK1C1108

工具/软件:

大家好、我正在尝试获得有关 TI 器件型号 CDC337DW 的更多信息。 数据表中概述了 CDC337DW 的工作温度范围为-40°C 至+85°C。 您是否有关于此器件型号的结温的信息?

我还想找到一个类似/相同的器件、它的运行温度高达+125°C。 如果你有任何选择,你可以推荐这将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您想要高达125°C 的类似温度、请使用 LMK1C1108。 在结温上找不到任何东西。

    此致、

    • Vicente