This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582 EVB 进度

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1508360/lmx2582-lmx2582-evb-progress

器件型号:LMX2582

工具/软件:

尊敬的先生:

我们购买1件。 然而,尽管我们研究了"用户指南-snau194",我们仍然混淆了下面的2个问题。

1. 是否知道同轴电缆
1.1. 中心轴为3.3V?

1.2. 外表面被屏蔽金属网覆盖是 GND 吗?



2、在我们当前的设计中、Fosc 为100 MHz、我们希望通过差分输出模式获得 RFoutA/RFoutB 4.25~5.4GHz。



从下面的 TICS Pro-LMX2582 GUI 开始、需要设置太多的寄存器。 我们遵循了随附的"用户指南-snau194"仍然不知道"更好的寄存器"来获得更好的"RFoutA/RFoutB 输出。" 请推荐我们"更好的寄存器"。



谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉附上 "User's Guide-snau194 (用户指南-snau194)"。 谢谢你
    .e2e.ti.com/.../User_2700_s-Guide_2D00_snau194.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    1.正确。

    2.您需要设置与环路滤波器设计相匹配的电荷泵增益。 在 Fvco 框中键入所需的频率、然后点击 Load Registers 按钮对器件进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的意见。 我们会跟进。 谢谢你。