This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615EVM-CVAL:Hyperlynx 项目

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1509224/lmx2615evm-cval-hyperlynx-project

器件型号:LMX2615EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件:LMX2615-SP

工具/软件:

我们正在努力使用此评估板来表征输出、并希望使用评估板的 Hyperlynx 模型来帮助关联 Vpp 输出。  是否可以共享 Hyperlynx BoardSim 文件(如果有)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我们只有 IBIS 模型、而没有 Hyperlynx 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有机会有人可以为我创造一个?  我确实意识到我们不应该使用 LMX2615-SP IBIS 进行 SI 仿真、但我们认为我们可以使用它来关联功率输出电平、然后在测试仿真中使用它来了解信号到达接收器的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    遗憾的是、除了 IBIS 模型外、我们没有任何其他仿真模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜您无法共享设计数据库?  只需要提取一个 Hyperlynx 文件。