This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:PCB 上的输出阻抗

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1510792/lmk1c1104-output-impedance-on-pcb

器件型号:LMK1C1104
主题LMK1C1102中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在设计用于测试和测量的电路板、并且关心 PCB 布线上的信号完整性、因为它们将作为我的测量测试结构。

我想交叉检查我的设计、以确定应在 PCB 中的后续器件输出端内置的正确串联电阻。 我的 PCB 布线将是微带且小于15cm。:

  1. LMK1C1102/03/04:从 IBIS 波形来看、这看起来为59欧姆(上升)和53欧姆(下降)。 我不打算增加任何串联阻抗。 输出将进入一组 SN74AUC 器件 CLVC257AQPWRG4Q1多路复用器
  2. SN74AXC1T45DRLR:我计算出输出阻抗约为35 Ω。 输出将转至 SN74LV161APW。 我计划在收发器的输出端输入15欧姆的阻抗。
  3. SN74LV161APW:我无法估算输出阻抗、因为我找不到 IBIS 模型。 输出将连接到  SN74AXC1T45DRLR。 我应该在输出端放置多大的串联阻抗?
  4. CLVC257AQPWRG4Q1:这是驱动 PCB 上的 SMA。 我找不到 IBIS 文件来计算输出阻抗。 SMA 输出将连接到示波器、或保持未端接状态。

谢谢、

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prasoon、  
    传统上、LVCMOS 用于阻抗匹配不成问题的低速非关键时钟。  
    通常、LVCMOS 仅在驱动较长布线长度或较高频率时需要进行阻抗匹配。  
    LMK1C 的输出阻抗也会根据电源电压而变化。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    谢谢。 对于 LVCMOS、我感兴趣的频率是30MHz、较低。

    什么是"长布线长度"? 超过15厘米?

    LMK1C 的电源电压将为1.8V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prasoon、

    至少对于逻辑器件(AXC1T45)、在此常见问题解答中可以回答"长布线长度"问题:

    [常见问题解答]逻辑器件可以驱动的最大布线长度是多少?

    AXC1T45的预期输出电流是多少? 输出电压是否也是1.8V?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasoon:  
    如果 LVCMOS 使用的小于30MHz、我会认为是低速。  
    这几乎有6英寸的布线-在这种情况下、我建议使用阻抗匹配。  

    此致、  

    Vicente