This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如何达到25ppm LVDS?

Guru**** 2988340 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK03328, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1510845/lmk03318-how-to-hit-25ppm-lvds

器件型号:LMK03318
Thread 中讨论的其他器件: LMK03328、 CDCE6214

工具/软件:

嗨、大家好、  

希望它具有3个 LVDS 输出、100 - 250MHz 的设计

目标为25ppm 或更好

我认为我们只需使用极其稳定的外部 XTAL... 在提到精细频率裕量特性的数据表部分中、我感到困惑。 我读出来增加了50ppm…… 我的主要问题是:我们能否达到25ppm 的要求?如何实现?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和…μ s 客户想知道是否有任何可通过更少输出进行编程的产品能够实现更小的封装尺寸。 接受您的任何建议。 非常感谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron、

    CDCE6214可用作 PLL、但输入非常稳定(容差非常小的 XTAL 或 TCXO/OCXO)。 CDCE6214和 LMK03318/LMK03328器件在输入引脚上具有可配置的负载电容器、用于进一步调整精度。

    谢谢、

    Kadeem