This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:旁路电容值。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1511167/lmx2615-sp-bypass-capacitor-capacitance-value

器件型号:LMX2615-SP

工具/软件:

尊敬的团队:

1.数据表建议在引脚7、25、41、44、53、56和57处连接10uf 电容器。

请注意、如果可以连接较低的电容值、

2.可使用电容组合实现等效旁路电容(如 串联的2nos 20uf 电容实现10uf )

此致

Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    该电容器可以是引脚25、41和57处的1µF。  

    在其他电源引脚上、如果电容器小于10µF、相位噪声可能会降低。  

    是的、您可以将两个4.7µF 电容器组合在一起以获得~μ F 10µF、但您的 PCB 布局变得很困难。