This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:有关帮助配置时钟频率的说明

Guru**** 2984300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1501616/lmk05318b-q1-regarding-help-in-configuring-clock-frequency

器件型号:LMK05318B-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

上述器件中的7个支持1Hz、这个问题好像我需要以1Hz 作为 LVCMOS 输出、
我们可以从一个引脚生成10mHz、我是说10 MHz 来自 OUT7+、1Hz 来自 OUT7-、  

是否可以通过这种方式进行配置、如果可以、请帮助我完成配置过程

注意: 我使用 TICS 软件进行配置  

谢谢。此致、

Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    无法从 OUT7生成10 MHz 和1Hz、因为 OUT7 +和 OUT7 -共享同一个通道分频器。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  
    感谢您的答复

    此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    不用客气。 由于此主题已被标记为"已解决"、我现在将关闭它。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  
    我还有一个查询、

    请参阅随附的图像。

    随附的图像显示以下器件型号的温度在产品页面中显示为-40至125°、但在数据表中提供了-40至105。 应该遵循哪一个以及它真正支持的范围

    请提供澄清。

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    我在这里回复: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1511219/lmk05318b-q1-regarding-the-actual-temperature-range .

    请在以后的问题中再做一个主题。 现在关闭这个。

    谢谢您、

    Jennifer