This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:使用 LMK05028EVM 通过10MHz 方波输入发出锁定问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, LMK05028EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1510796/lmk05028evm-issue-locking-with-10mhz-square-waveform-input-using-lmk05028evm

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028

工具/软件:

尊敬的 TI 支持:

我收到了 LMK05028EVM 板并尝试评估 LMK05028。  我无法锁定。

我的系统将需要以下内容:

IN0上的10MHz 方波输入

2. OUT0_P 处的125MHz LVCMOS 输出

PUT1_P 上具有128Mhz LVCMOS 输出

但是、 当 I 输入10MHz 并按 S3时、所有 D8、D9、D12和 D13都开启。  指示 DPLL1和 PPLL2未锁定。

EEPROM 似乎设置为输入25MHz 时钟。

顺便说一下、我使用25MHz 输入来将 OUT0上的125MHz 锁定。  我不能在 OUT1上锁定128Mhz 有某种原因。

谢谢

W Wong