This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:LMK1C110x 是否可以降低时钟电平?

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1512016/lmk1c1104-can-lmk1c110x-lower-the-clock-level

器件型号:LMK1C1104

工具/软件:

您好、专家。

LMK1C110x 可以降低时钟电平吗?

我希望获得3.3V 电平时钟输入并向4个通道输出1.8V 电平时钟。 我可以这样使用吗?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、  
    是的、这是可能的。  

    此致、  

    Vicente