This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:需要读取/写入帮助

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1512511/lmx2582-need-help-to-read-write

器件型号:LMX2582

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在设计中使用 LMX2582RHAT、并尝试通过 FPGA (SPI)读取/写入数据、但通信未按预期进行。  

我们没有 USBANY 接口适配器来单独交叉检查 LMX2582RHAT、但我们有通用 USB (FTDI)转 SPI 适配器(C232HM-DDHSL-0 - FTDI)。

请指导我们如何 使用我们的通用适配器测试 LMX2582RHAT ...

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nandini、

    用户可以使用 TICS Pro (www.ti.com/.../TICSPRO-SW) 生成寄存器设置、然后将其导出到软件的文本文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    是的、我有这个接口、并且 FPGA 应该对 SPI 进行编程。 但没有发生、我们正在调试代码。 同时、我想知道是否可以使用 TICS Pro + FTDI 电缆对 PLL 进行编程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nandini、

    我从未尝试过 TICS + FTDI、我不确定它是否起作用。