This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:TICS Pro 问题(DPLLx 模式更改未恢复为寄存器值)

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1513030/lmk05028-tics-pro-issue-dpllx-mode-change-is-not-refrected-to-register-value

器件型号:LMK05028

工具/软件:

您好的团队、

客户发现、当  TICS Pro 的"Main:Start Page"上的 DPLL1模式从"3 LOOP:REF、TCXO、APLL"更改为"2 LOOP:REF、APLL"时、行寄存器值未更改的问题。

* TICS Pro v1.7.8.0

它们直接在"Raw Registers"页面上将 R302寄存器值从2Fh 修改为2Dh。

他们是否还需要更改另一个寄存器值、或者只需要更改 R302以将 DPLL1模式从3环路更改为2环路 REF-DPLL?

此致、

森田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morita、

    预计只更改"DPL" Lx_Mode 框时不会看到寄存器更改。 之所以会这样、是因为 DPLL 内部实际上有更多设置需要进行更改、直到您点击 GUI 上第6步中的"Run Script"按钮后才会更改这些设置。

    请确保如果更改了以红色突出显示的任何字段、则必须执行"Run Script"才能实际在器件中获取更改。

    谢谢、如果客户仍有问题、请告知我。

    此致、
    Kyle Yamabe