This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:需要进行 SNR 级别检测(?)

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1513068/lm567c-snr-level-detection-needed

器件型号:LM567C

工具/软件:

你(们)好

为了实现可能的检测、最小信噪比(SNR)应该是多少? (如果信号埋在噪声中、是否仍然可以检测到它?)。

我知道必须尽可能提高输入端的 SNR、但我不知道有多高。

我的条件;

V POWER = 5V

输入信号>200mV rms、F0=300kHz 平方、Burst =60 x 脉冲 r é titive +白噪声宽带(级别?)

不容易理解数据表"最小输入信号与宽带噪声比" Bn = 140kHz

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:

    数据表电气特性部分包含以下信息。

    不确定这是不是您想要的。 除此之外、我们没有任何其他类似数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚,你能解释这个级别-6dB 的输入信号埋在宽带噪声用一个例子,而不是复应部分? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:

    这是一款非常旧的器件、除了数据表外、我没有有关此器件的任何其他信息。